Den komplette guiden til potensiometre

Av Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

Potensiometre, ofte referert til som «potmeter / potmetre», er grunnleggende komponenter i elektroteknikkverden. Disse allsidige enhetene spiller en sentral rolle i å styre og måle elektriske signaler, og gir et dynamisk grensesnitt mellom kretser og den fysiske verden de samhandler med. Fra lydsystemer til robotikk finner potensiometre sitt formål i en rekke utrustninger, noe som gjør dem til en uunnværlig ressurs i feltet.

Denne artikkelen vil ytterligere utforske potensiometre, og starter med deres grunnleggende prinsipper, konstruksjon og indre funksjoner. Den vil deretter diskutere de forskjellige typene potensiometre som er tilgjengelige, forskjellene mellom potensiometre, reostater og kodere (enkodere), og viktige designhensyn og spesifikasjoner.

Grunnleggende om potensiometre

Potensiometre fungerer som motstandsbaserte komponenter med en mekanisk justeringsmekanisme som tillater manuell endring av deres motstand. I motsetning til faste motstander som opprettholder en konstant motstandsverdi, virker potensiometre som variable motstander.

Disse enhetene fungerer som spenningsdelere, og tjener et dobbelt formål med å justere spenningsutgangen i en krets og nøyaktig måle elektrisk potensial, derav deres betegnelse som potensiometre. Ved å justere posisjonen til viskeren langs motstandselementet, genererer potensiometre et kontinuerlig variabelt spenningsutgangssignal. Det er viktig å merke seg at potensiometre er passive komponenter, noe som betyr at de ikke krever en strømforsyning eller ekstra kretser for å fungere.

Grafisk fremstilling over typiske indre funksjoner av et dreiepotensiometerBilde 1: Typiske indre funksjon i et dreiepotensiometer. (Bildekilde: Same Sky )

Motstanden til et objekt avhenger av ulike faktorer, og en nøkkelfaktor er lengden. Når alle andre parametere forblir konstante, er motstanden til et objekt direkte proporsjonal med lengden. Dette betyr at en gjenstand laget av samme materiale og med samme tverrsnittsareal, men som måler 20 centimeter i lengde, vil vise halvparten av motstanden til en gjenstand som måler 40 centimeter i lengde. Potensiometre utnytter dette prinsippet for å oppnå justerbar utgang.

Den justerbare utgangen til et potensiometer oppnås ved å endre den lineære eller roterende posisjonen til en glidende kontakt langs et jevnt motstandselement, og derved modifisere banen gjennom hvilken strøm flyter. Inngangsspenningen tilføres over hele lengden av motstandselementet, mens utgangsspenningen oppnås som potensialfallet mellom det faste motstandselementet og den glidende eller roterende kontakten. Posisjonen til den bevegelige kontakten langs motstandselementet bestemmer i hvilken grad inngangsspenningen påføres kretsen.

Det er verdt å merke seg at potensiometre vanligvis ikke anvendes for direkte å styre effekt som overstiger en watt. Denne begrensningen stammer fra det faktum at selve enheten må spre inngangseffekten, noe som fører til generering av overdreven varme. I stedet brukes potensiometre til å justere analoge signaler som brukes av andre komponenter for å regulere effekt. Som en illustrasjon bruker en grunnleggende lysdimmer et potensiometer for å regulere en TRIAK (Triode for vekselstrøm), som igjen varierer lysstyrken på lyset.

Potensiometertyper

Potensiometre er tilgjengelige i to primære former: analoge og digitale. Denne artikkelens primære fokus er på analoge potensiometre som er avhengige av mekaniske elementer for manipulering og styring av utgangen. Analoge potensiometre blir videre kategorisert i lineære og roterende formater.

Dreiepotensiometre utnytter vinkelbevegelse forenklet av en roterende knott og aksel som kobles til et viskerelement. Dette viskerelementet glir langs motstandselementet, noe som tillater endringer i motstand og påfølgende justeringer av utgangen. Ved å dreie akselen kan motstanden og utgangen varieres tilsvarende. I tillegg er det akselfrie potensiometre hvor viskeren beveges ved hjelp av et eksternt verktøy som en skrutrekker, noe som eliminerer behovet for en fysisk aksel. Disse blir ofte referert til som trimpotensiometre eller «trimpotmeter».

På den annen side benytter lineære potensiometre lineær eller rettlinjet bevegelse gjennom en glidemekanisme for å etablere kontakt med motstandselementet. Denne lineære bevegelsen muliggjør variasjon av motstand og etterfølgende justeringer av utgangen.

Bilde av sammenligning av lineære og dreiepotensiometreBilde 2: Sammenligning av lineære og dreiepotensiometre. (Bildekilde: Same Sky)

I motsetning til analoge potensiometre er digitale eller elektroniske potensiometre avhengige av digitale signaler for å styre utgangen, noe som eliminerer behovet for mekanisk bevegelse.

Potensiometre vs. reostater og kodere (enkodere)

I hovedsak ligger det primære skillet mellom et potensiometer og en reostat i deres tiltenkte utrustninger og terminalkonfigurasjoner. Et potensiometer er en tre-terminal enhet som primært brukes til spenningsregulering, mens en reostat er en to-terminals enhet konstruert for strømstyring. Det er imidlertid verdt å merke seg at potensiometre kan benyttes som reostater ved å etterlate en terminal uten forbindelse.

I motsetning til dette er reostater spesielt konstruerte for å regulere strømflyten i en krets. De har typisk to terminaler og er kjennetegnet ved konstruksjon med høy effekt og trådviklet konstruksjon. Reostater brukes ofte i høystrømsutrustninger for å regulere styrestrømen til enheter som lamper og motorer. De omfatter spoler av kraftig tråd som tillater inkrementelle endringer i motstand ved å justere posisjonen til glideelementet langs motstandselementet. I motsetning til potensiometre er reostater spesifisert basert på deres effekthåndteringskapasitet i stedet for deres resistive verdi.

Avbildning av potensiometer- og reostatkretsdiagrammerBilde 3: Potensiometer- og reostatkretsskjemaer. (Bildekilde: Same Sky)

Deretter, når det kommer til en roterende koder og et potensiometer, kan de begge føle rotasjonen av en aksel, men de opererer på forskjellige prinsipper, har varierende nivåer av kompleksitet, og krever forskjellige oppsett. Følgende fordyper seg i forskjellene mellom disse to enhetene:

  1. Driftsprinsipp:
    • Potensiometre: Potensiometre er hovedsakelig analoge enheter, selv om digitale varianter finnes. De er avhengige av endringen i motstand når akselen roterer for å indikere posisjon eller justere spenningsnivåer.
    • Roterende kodere (enkodere): Roterende kodere (enkodere) er digitale enheter som bruker binær logikk til å kode og overføre vinkelposisjonen eller bevegelsen til en aksel som et digitalt signal. De benytter typisk kapasitetsmessige, optiske eller magnetiske sensorteknikker.
  2. Oppsettskompleksitet:
    • Potensiometre: Potensiometre tilbyr generelt enklere oppsett og tilkoblingsprosesser. De kan enkelt integreres i kretser uten behov for kompleks signalbehandling.
    • Roterende kodere (enkodere), som er digitale enheter, krever ekstra kretser, for eksempel signalbehandling, dekoding og grensesnittkomponenter, for å behandle og tolke det digitale utgangssignalet.
  3. Inngangsområde og oppløsning:
    • Potensiometre: Potensiometre tillater uendelig variabel inngang på grunn av deres analoge natur. De gir et jevnt og kontinuerlig utvalg av verdier, noe som muliggjør nøyaktig styre. De kan også dele spenning på en ikke-lineær måte, og tilbyr tilpassede responskurver.
    • Roterende kodere (enkodere): Roterende kodere (enkodere) kan rotere kontinuerlig, noe som gir tilbakemelding med utmerket oppløsning. De tilbyr nøyaktig posisjons- eller bevegelsesinformasjon i digitalt format, noe som gir høyoppløselig regulering og tilbakemelding. De er spesielt fordelaktige i utrustninger som krever presis motorregulering eller posisjonsnøyaktighet.
  4. Vurderinger av bruksområder:
    • Potensiometre: potensiometre brukes ofte i utrustninger som krever analog styring, for eksempel volumjustering i lydsystemer eller finjustering i kalibreringsprosesser.
    • Roterende kodere (enkodere): Roterende kodere (enkodere) finner fordel i industrielle, automatiserings- og robotutrustninger der presis digital tilbakemelding, høy oppløsning og nøyaktig posisjonsavføling er kritisk. De utmerker seg i motorstyringssystemer og utrustningner som krever presise vinkelmålinger.

Potensiometerkarakteristikk

Potensiometerkarakteristikk refererer til hvordan motstanden endres når anordningens armatur roterer eller viskeren glir langs motstandselementet. Det er to hovedkarakterestikker / hovedtyper potensiometre: lineær og logaritmisk (også kjent som audiokarakterestikk / lydkarakterestikk).

I potensiometre med en lineær karakterestikk er forholdet mellom armaturposisjonen og motstanden lineær. Dette betyr at når ankeret eller sleiden er i sin midtre stilling, er den variable motstand halvparten av potensiometerets fullskala motstand. Potensiometre med lineær karakterestikk gir en jevn endring i motstand gjennom hele bevegelsesområdet.

Potensiometre med logaritmisk karakteristikk gir en ikke-lineær respons som etterligner den logaritmiske følsomheten til det menneskelige øret for lyd. Denne karakteristikken brukes ofte i lydutstyr, for eksempel volumreguleringer, for å oppnå en mer balansert oppfatning av volumjustering. Med en logaritmisk karakteristikk resulterer små endringer i de tidlige rotasjonstrinnene i mer signifikante volumendringer, mens større endringer i de senere rotasjonstrinnene gir mindre volumjusteringer. I tillegg er inverse logaritmiske potensiometre tilgjengelige, hovedsakelig brukt i lydreguleringer som fungerer mot urviseren.

Andre viktige spesifikasjoner

Her er noen andre nøkkelparametere å vurdere når du velger et potensiometer:

  • Motstand: representerer motstanden over hele lengden av motstandselementet, fra en terminal til den andre. For eksempel, hvis et potensiometer er vurdert til 2 kΩ (Kohm/kilohm), betyr det at motstanden over sporet er ekvivalent med en fast motstand med en verdi på 2 kΩ.
  • Nominell effekt: Maksimal effektverdi angir hvor mye strøm et potensiometer kan håndtere for å forhindre overoppheting eller svikt.
  • Oppløsning: refererer til nøyaktigheten til potensiometeret når det gjelder trinnvise endringer i motstand. Den uttrykkes typisk i prosent av den totale motstand og representerer den minste detekterbare endring i motstand per inkrementell bevegelse av viskeren på motstandselementet.
  • Glidende støy: den elektroniske støyen som genereres under bevegelsen av potensiometerets innvendige kontaktdeler. Denne støyen kan forstyrre nøyaktigheten til det ønskede signalet eller introdusere uønskede artefakter.
  • Temperaturkoeffisient: angir hvordan motstanden til potensiometeret kan endres med variasjoner i driftstemperaturen. Potensiometre med lavere temperaturkoeffisienter tilbyr mer stabile motstandsverdier over et bredt temperaturområde, noe som sikrer konsekvent ytelse under forskjellige termiske forhold.
  • Mekanisk levetid: den forventede levetiden til potensiometeret når det gjelder antall sykluser det kan tåle, samtidig som ytelsesspesifikasjonene opprettholdes.

Konklusjon

Potensiometre tilbyr en rekke fordeler, inkludert deres enkle konstruksjon, rimelig pris, bredt motstandsområde, enkel betjening og velprøvd teknologi. De fungerer som pålitelige enheter for spenningsregulering, måling og nøyaktig avføling av lineær eller roterende bevegelse i elektroniske og elektriske systemer. Det er imidlertid viktig å vurdere deres begrensninger, for eksempel begrenset båndbredde, strømhåndteringsevne, mekanisk slitasje og potensiell elektrisk støygenerering.

Når det er sagt, skyldes deres utbredte bruk deres pålitelighet og evnen til å imøtekomme ulike krav. Same Sky tilbyr et omfattende utvalg av dreiepotensiometre og trimpotensiometre for å møte de spesifikke behovene til ulike prosjekter.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Om skribenten

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

Since joining Same Sky in 2004, Jeff Smoot has revitalized the company's Quality and Engineering departments with an emphasis on developing, supporting, and bringing products to market. With a focus on the customer’s success, he also spearheaded the establishment of an Application Engineering team to provide enhanced in the field and online engineering design and technical support to engineers during their design process. Outside of the office, Jeff enjoys the outdoors (skiing, backpacking, camping), spending time with his wife and four children, and being a lifelong fan of the Denver Broncos.