New Product Discoveries - Octavo Systems' System in Package and Nordic Semiconductor's Dev Kit

A System-In-Package from Octavo Systems and a development kit from Nordic Semiconductor make up the products I will be discussing in episode 4 of New Product Discoveries.

The OSD335x family of System-in-Package (SIP) devices is based upon the Texas Instruments Sitara AM335x line of microprocessors. This impressive little device is capable of running Linux. Also by handling the processor/DDR3 interface internally it gives you more time to focus on system features.

The second product that I introduce is a development kit from Nordic Semiconductor based on the NRF52840 SoC. This development kit allows you to get a jump start on development for Bluetooth 5. This is not a limitation, however, as you also have BLE, ANT, 802.15.4 and 2.4 GHz proprietary application development capabilities.

If you have questions or suggestions please let me know in the comments!

 

Om skribenten

Image of Randy Restle

Randall Restle, direktør for tilrettelegging av bruksområder (applications engineering) i DigiKey, er ansvarlig for å vurdere, utforme og lede et team av dyktige ingeniører, teknikere og ledelsespersonell for bruksområder, for å lede Digi-Keys tekniske strategi for å betjene kunder i valg og bruk av avansert teknologiprodukter. Han begynte i DigiKey i 2011. Før det hadde han 35 års erfaring innen prosjektering, utvikling av digitale og analoge kretsløp, kretskort og integrert programvare.  Randall har gradene BSEE, MS og MBA fra University of Cincinnati. Han er også seniormedlem i IEEE, har vært en registrert yrkesingeniør i delstaten Ohio, sertifisert prosjektleder hos Project Management Institute og har tatt patent på flere oppfinnelser.

More posts by Randall Restle
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum