This graph demonstrates how the heat generated by power loss can also reduce reliability of the LED Driver. Here, the driver running at 84% has a reliability rating about half that of the 94% driver.
Ordre blir vanligvis levert til Norge innen 48 timer. Leveringstid vil avhenge av beliggenhet.
Fri frakt til Norge på ordre over kr 420. Det tilkommer frakttillegg på kr 145 på alle ordrer på under kr 420.
UPS-frakt forhåndsbetalt: DDP (toll og toll betalt av DigiKey)
FedEx- eller DHL-frakt forhåndsbetalt: CPT (toll, toll og merverdiavgift som skal betales ved levering)
Kredittkonto for kvalifiserte institusjoner og virksomheter
Forhåndsbetaling med bankoverføring
![]()
![]()
![]()
![]()


Flere produkter fra fullt autoriserte partnere
Gjennomsnittlig forsendelsestid 1–3 dager, ekstra fraktkostnader kan tilkomme. Se produktsiden, handlekurven og kassen for faktisk forsendelsestid.
Incoterms: CPT (toll, importavgifter og gjeldende merverdiavgift betales ved levering)
For mer informasjon, besøk Hjelp og support
This graph demonstrates how the heat generated by power loss can also reduce reliability of the LED Driver. Here, the driver running at 84% has a reliability rating about half that of the 94% driver.
Takk skal du ha!
Hold øye med innboksen din for nyheter og oppdateringer fra DigiKey!
Angi en e-postadresse
Godta i avmerkingsboksen