This slide shows the front panel of the DRB. Output terminals are at the top, input terminals at the bottom. The output voltage can be adjusted using the potentiometer or trimmer. A green LED indicates that the output voltage is present.
Ordre blir vanligvis levert til Norge innen 48 timer. Leveringstid vil avhenge av beliggenhet.
Fri frakt til Norge på ordre over kr 420. Det tilkommer frakttillegg på kr 145 på alle ordrer på under kr 420.
UPS-frakt forhåndsbetalt: DDP (toll og toll betalt av DigiKey)
FedEx- eller DHL-frakt forhåndsbetalt: CPT (toll, toll og merverdiavgift som skal betales ved levering)
Kredittkonto for kvalifiserte institusjoner og virksomheter
Forhåndsbetaling med bankoverføring
![]()
![]()
![]()
![]()


Flere produkter fra fullt autoriserte partnere
Gjennomsnittlig forsendelsestid 1–3 dager, ekstra fraktkostnader kan tilkomme. Se produktsiden, handlekurven og kassen for faktisk forsendelsestid.
Incoterms: CPT (toll, importavgifter og gjeldende merverdiavgift betales ved levering)
For mer informasjon, besøk Hjelp og support
This slide shows the front panel of the DRB. Output terminals are at the top, input terminals at the bottom. The output voltage can be adjusted using the potentiometer or trimmer. A green LED indicates that the output voltage is present.
Takk skal du ha!
Hold øye med innboksen din for nyheter og oppdateringer fra DigiKey!
Angi en e-postadresse
Godta i avmerkingsboksen