At higher voltages the capacitance retention is still more than 90% at –55°C and 120Hz but there is more fall off at higher frequencies. Notice however that the 5% capacitance retention at 10kHz is 50µF - a lot of capacitance.
Ordre blir vanligvis levert til Norge innen 48 timer. Leveringstid vil avhenge av beliggenhet.
Fri frakt til Norge på ordre over kr 420. Det tilkommer frakttillegg på kr 145 på alle ordrer på under kr 420.
UPS-frakt forhåndsbetalt: DDP (toll og toll betalt av DigiKey)
FedEx- eller DHL-frakt forhåndsbetalt: CPT (toll, toll og merverdiavgift som skal betales ved levering)
Kredittkonto for kvalifiserte institusjoner og virksomheter
Forhåndsbetaling med bankoverføring
![]()
![]()
![]()
![]()


Flere produkter fra fullt autoriserte partnere
Gjennomsnittlig forsendelsestid 1–3 dager, ekstra fraktkostnader kan tilkomme. Se produktsiden, handlekurven og kassen for faktisk forsendelsestid.
Incoterms: CPT (toll, importavgifter og gjeldende merverdiavgift betales ved levering)
For mer informasjon, besøk Hjelp og support
At higher voltages the capacitance retention is still more than 90% at –55°C and 120Hz but there is more fall off at higher frequencies. Notice however that the 5% capacitance retention at 10kHz is 50µF - a lot of capacitance.
Takk skal du ha!
Hold øye med innboksen din for nyheter og oppdateringer fra DigiKey!
Angi en e-postadresse
Godta i avmerkingsboksen