Ordre blir vanligvis levert til Norge innen 48 timer. Leveringstid vil avhenge av beliggenhet.
Fri frakt til Norge på ordre over kr 420. Det tilkommer frakttillegg på kr 145 på alle ordrer på under kr 420.
UPS-frakt forhåndsbetalt: DDP (toll og toll betalt av DigiKey)
FedEx- eller DHL-frakt forhåndsbetalt: CPT (toll, toll og merverdiavgift som skal betales ved levering)
Kredittkonto for kvalifiserte institusjoner og virksomheter
Forhåndsbetaling med bankoverføring
![]()
![]()
![]()
![]()


Flere produkter fra fullt autoriserte partnere
Gjennomsnittlig forsendelsestid 1–3 dager, ekstra fraktkostnader kan tilkomme. Se produktsiden, handlekurven og kassen for faktisk forsendelsestid.
Incoterms: CPT (toll, importavgifter og gjeldende merverdiavgift betales ved levering)
For mer informasjon, besøk Hjelp og support
This tutorial could help you access the Fona's cellular capabilities and GPS data from a Raspberry Pi at the same time.
This hands-on workshop will teach you the basics of using a Raspberry Pi and how to use a Pi to create an Internet of Things application.
The Beaglebone Black is a fantastic piece of hardware that is extremely powerful. And now it's easier than ever to work with because it comes pre-loaded with Debian! If you're looking to get started with Beaglebone or are trying to create an Internet of Things device that doesn't have to be dependent on a WiFi connection, then DigiKey's Connected Cellular BeagleBone IoT Development Kit is for you!
Takk skal du ha!
Hold øye med innboksen din for nyheter og oppdateringer fra DigiKey!
Angi en e-postadresse
Godta i avmerkingsboksen