Kom i gang med Raspberry Pi Pico Multicore Microcontroller Board ved hjelp av C
Publish Date: 2023-06-07
Ved hjelp av Raspberry Pi Pico-utviklingskort for RP2040-mikrokontrolleren (MCU-en), kan utviklere raskt få programmer i gang.
Slik beskyttes industrielle IoT-konstruksjoner etter til sikkerhetsstandardene ISA/IEC
Publish Date: 2022-12-16
Designere og konstruktører kan oppfylle ISA/IEC-sikkerhetsstandarder for å beskytte industrielle IoT-systemer ved hjelp av NXP-mikrokontroller og sikre elementer.
Squeeze FIPS-186 Authentication into Tiny Spaces with the DS28E30 1-Wire ECDSA Secure Authenticator
Using a tiny 1-Wire ECDSA IC you can quickly and efficiently implement advanced FIPS-186 authentication in extremely space-constrained embedded applications.
Kravene til sikkerhet og lavt energiforbruk for IoT-konstruksjoner kan oppfylles effektivt ved hjelp av Silicon Labs sin EFM32-mikrokontroller.
Akselerer systemkonstruksjonen med synsgjenkjenning ved hjelp av MPU-er i Renesas RZ/V2-serien
Publish Date: 2022-09-29
Med Renesas RX/V2 MPU-er kan konstruktører akselerere synsgjenkjenningssystemene sine kraftig ved hjelp av DRP-AI-maskinvareakseleratoren.
Machine Learning Novices and Experts Have a Lot to Like About the STM32 Ecosystem
There are many tools and platforms to accelerate machine learning at the edge. Novices and experts alike can find a lot to like within the STM32 ecosystem.
Hvordan kjøre en «Hello World»-maskinlæringsmodell på STM32-mikrokontrollere
Publish Date: 2022-08-18
Utforsk og kom i gang raskt med maskinlæringsprogrammer på STM32-mikrokontrolleren.
Sikkerhet for innebygde systemer er komplisert, men det trenger ikke å være så vanskelig å implementere. En titt på PSoC 64-mikrokontrolleren og tilknyttede verktøy viser hvorfor.
Introduction to the OpenMV camera.
There are three main use cases for tinyML at the edge; keyword spotting, image recognition, and predictive maintenance. Here’s why.
Here’s a guide on to how to rapid prototype using MicroPython on the low-cost Raspberry Pi Pico using rshell.
Utforsk raskt og kom i gang med bevegelsesdeteksjon ved å bruke Microchip ATtiny1627 Curiosity Nano og PIR-sensorer.
There are at least three security features designers need in a microcontroller intended for embedded systems to avoid being hacked.
Kom i gang med installasjoner som inneholder børsteløse likestrømsmotorer (BLDC – brushless direct current) på en effektiv måte med den dedikerte A4964KJPTR-T-motordriver-IC-en.
Slik gjør du rask og enkel prototyping av IoT-tilkoblede enheter ved hjelp av B-L4S5I-IOT01A Discovery IoT Node fra STMicroelectronics.
The B-L4351-IOT01A STM32L4S5I is a development board that provides support for a wide range of applications across cutting-edge applications.
Slik forenkles utførelsen av IoT OTA-firmwareoppdateringer på Espressif Systems ESP32-mikrokontroller. samt tilhørende moduler og ESP-IDF.
Digital isolators could have saved my test equipment, so here’s how to use them to protect yours when circuitry misbehaves or you make a wrong connection.
A small oddity in telemetry data from the A4964-based BLDC controller showed the importance of double-checking those datasheets when programming registers.
Ved å bruke profesjonelle feilsøkingsverktøy og -teknikker for tingenes Internett (IoT)-enheter, kan både teknikere og hobbykonstruktører redusere utviklingstiden kraftig.