Webinar - A Beginner’s Guide to Designing Embedded Systems Applications on Arm

Are you interested in learning how to create a fully functional smart home device? With the new textbook from Arm Education, you’ll learn just that. They walk you through the step-by-step process from the ground up and provide full BOMs to help you follow along. What’s more? They are teaming up with DigiKey for a live webinar on Tuesday, September 12, 2023.

During the webinar, the authors will discuss the project, based on the ST Nucleo-F429ZI board, and answer any questions that come up. Can’t make it to the live webinar? Register anyway for a recording when it is complete.

Register here: https://event.on24.com/wcc/r/4324632/27E52480DD6CCC047615D57F31622C4B?partnerref=blog

Om skribenten

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt er en utvikler av teknisk innhold som har vært hos DigiKey siden 2011. Hun har tatt en universitetseksamen i anvendt vitenskap (Associate of Applied Science) innen elektronikkteknologi og automatiserte systemer fra Northland Community & Technical College gjennom Digi-Keys stipendprogram. Hennes nåværende rolle er å hjelpe til med å lage unike tekniske prosjekter, dokumentere prosessen og til slutt delta i produksjonen av videomaterialet for prosjektene. På fritiden liker Ashley å – nja, vent litt, er det noe som er fritid når du har småbarn?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum