Kretskortkontakter (PCB-kontakter) LPC 2,5 fra Phoenix Contact for elektronikkutrustninger

Av Rolf Horn

Bidrag fra DigiKey's European Editors

Kretskortkontakter (PCB-kontakter) er modulære, isolerte enheter som letter elektrisk tilkobling til kretskort. Ettersom etterspørselen etter kompakte og effektive elektroniske enheter øker, øker også behovet for pålitelige, brukervennlige kontakter. Phoenix Contact er en produsent av løsninger for industriell automatisering, sammenkobling og grensesnitt som har kabsert sine LPC 2,5-kretskortkontakter (PCB-kontakter) for elektroniske utrustninger (Figur 1). Med en rikholdig historie og en forpliktelse til innovasjon, har Phoenix etablert seg som en pålitelig partner for designere og ingeniører som søker kvalitet, pålitelighet og ytelse.

Bilde av den 5 posisjoners kretskortkontakten (PCB-kontakten) LPC 2,5 fra Phoenix ContactFigur 1: Kretskortkontaktene (PCB-kontaktene) LPC 2,5 fra Phoenix Contact er tilgjengelige i alternativer med til 20 posisjoner. Dette bildet viser et 5-posisjonseksempel. (Kilde: Phoenix Contact)

Legg merke til at disse kontaktene er konstruert for å sammenpasses med Phoenix Contacts CCA 2,5-uttakene med tilsvarende antall posisjoner. Hovedfokus for denne artikkelen er på kretskortkontaktene (PCB-kontaktene) LPC 2,5. Derfor vil ikke uttakene bli undersøkt videre.

Rollen til kontakter i kretskortdesign

Koblinger spiller en avgjørende rolle i etableringen av elektriske tilkoblinger i kretskort. Disse komponentene muliggjør sømløs overføring av signaler mellom forskjellige komponenter, for eksempel integrerte kretser og andre elektroniske enheter. En viktig funksjon for kontakter er å lette enkel og sikker innsetting og fjerning av elektroniske komponenter under montering og vedlikehold. I slike scenarier påvirker kvaliteten på kontaktene som brukes direkte kretskortets generelle ytelse og levetid; bruk av produkter av dårligere kvalitet kan føre til problemer som dårlig signaloverføring, økt motstand og til og med for tidlig svikt i kretskort.

Det finnes flere leverandører av kretskortkontakter, hver med sine egne unike fordeler. Spakkoblinger gir for eksempel en robust låsemekanisme for en sikker og pålitelig tilkobling, de er nyttige i bruksområder der støt, kraftige vibrasjoner eller hyppige bevegelser er et problem. På den annen side, kontakter somSPC-serien ogDMC-serien gir forbedret beskyttelse og kraftløs utstøting, noe som er avgjørende for sikkerhet og brukervennlighet.

Utfordringer med integrasjon av kretskortkontakter (PCB-kontakter)

Selv om det virker enkelt å integrere kontakter i kretskort, krever det omhyggelig oppmerksomhet på detaljer. Ved å forstå utfordringene med integrasjon og søke optimaliserte løsninger for kretskortkontakter (PCB-kontakter), kan teknikere/ingeniører sikre produksjon av pålitelige og effektive elektroniske enheter.

Sikkerhetsanliggende

Et kritisk anliggende ved bruk av kontakter, er det potensielle tapet av kontinuitet mellom kontakter. Et brudd i kontinuiteten kan ha alvorlige konsekvenser i utrustninger, inkludert følgende:

  • Elektriske kjøretøyer (EV-er): Tap av kontinuerlig ledeevne i kretskortkontakter (PCB-kontakter) kan føre til svikt i kritiske systemer som styring og bremsing.
  • Husholdningsapparater: Defekte kontakter kan føre til kortslutninger, noe som fører til branner og andre potensielle farer.

Plassbegrensninger

Den pågående trenden innen elektronikk er tydelig – mindre og lettere – og denne trenden påvirker direkte kretskortdesign, der hver millimeter plass er verdifull. Dessuten er tilstrekkelig avstand mellom kontaktene avgjørende for å forhindre elektrisk interferens, kjent som krysstale. Når kontaktene er plassert for nær hverandre, øker risikoen for at signaler fra en kontakt forstyrrer en annen, noe som fører til elektrisk støy.

Signalintegritet

Med fremveksten av høyhastighets dataoverføring er det viktig å opprettholde signalintegriteten. Signifikant signalforringelse kan føre til tap av data, ødeleggelse eller overføringsfeil. Høyfrekvente signaler er mottakelige for overføringsproblemer som refleksjon, demping og interferens. Valget av kontakt og dens nøyaktige plassering på kretskortet kan påvirke signalkvaliteten.

Holdbarhet og slitasje

Koblinger er mekaniske komponenter, og som alle mekaniske deler er de utsatt for slitasje, spesielt når de utsettes for gjentatte innsettinger og frakoblinger. Koblingene må være laget av slitesterke materialer og utformet for å tåle påkjenningene ved vanlig bruk. Videre kan konstruksjonen av en kobling, inkludert låsemekanismen, påvirke levetiden betydelig.

Kompatibilitetsproblemer

Med en mengde kontakter på markedet er det avgjørende å sikre kompatibilitet med elektroniske komponenter. Uoverensstemmende kontakter kan føre til dårlig ytelse eller skade på kretskort. Før en kretskortkontakt (PCB-kontakt) integreres, må designere gjennomgå spesifikasjonene grundig for å sikre at produktet er kompatibelt med det tiltenkte utrustningen.

Kretskortkontaktene (PCB-kontaktene) LPC 2,5 fra Phoenix Contact

Å gjøre det riktige valget av kontakter handler ikke bare om å sikre en tilpasning; det handler også om å sikre optimal ytelse, pålitelighet og lang levetid for kretskortet. Kretskortkontakter (PCB-kontakter) LPC 2,5 fra Phoenix Contact skiller seg ut i bransjen, på grunn av sin verktøyfrie spakaktiverte konstruksjon, noe som gjør dem egnet for raske tilkoblinger ute i felten (figur 2).

Bilde av LPC 2,5-serie fra Phoenix Contact har en verktøyfri teknikk med spaktilkoblingFigur 2: Phoenix Contacts LPC 2,5-serie har en verktøyfri teknikk med spaktilkobling. (Kilde: Phoenix Contact)

Spakmekanismen muliggjør enkel ledertilkobling, med eller uten hylser. En annen viktig fordel er muligheten til å forhindre utilsiktet frakobling av kontakter, noe som reduserer sjansene for ledningsfeil. Dette sikrer høy sikkerhet, spesielt når du foretar raske tilkoblinger.

I tillegg har kretskortkontakter (PCB-kontakter) LPC 2,5 en rekke tilbehør og produktserier, noe som gir fleksibilitet og tilpasning basert på spesifikke prosjektkrav. Koblingene tilbys i forskjellige antall rader og posisjoner, nominelle tverrsnitt og kontakttyper, noe som sikrer kompatibilitet med ulike utrustninger og konstruksjoner.

Fordeler med innskyvbar fjærkobling

innstikkfjæren er en unik funksjon i LPC 2,5-kontakten, som støtter ledere med tverrsnitt på opptil 16 mm².

Viktige fordeler med denne tilkoblingsmetoden inkluderer følgende:

  • Effektivitet: Den verktøyfrie operasjonen reduserer tiden som kreves for å koble til og frigjøre ledere. LPC 2,5 inkorporerer en spesiell fjærkontur, slik at brukerne kan sette inn stive ledere eller hylser, og en dedikert kabelinngangstrakt hindrer individuelle Litz-ledninger fra skjøting.
  • Intuitiv betjening: Den fargekodede aktiveringsspaken på LPC 2,5 gir et visuelt signal for intuitiv betjening, slik at brukerne kan identifisere feilinnretting i klemrommet, noe som kan føre til tilkoblingsfeil. Denne spaken reduserer også sjansene for tilkoblingsfeil, noe som er avgjørende for sikker drift i høyeffektsystemer.
  • Pålitelighet: Den definerte kontaktkraften til produktet sikrer en pålitelig ledningsavslutning med langsiktig ytelse. Spakmekanismen bidrar også til å unngå utilsiktet frakobling av kontakter og kortslutninger, noe som sikrer pålitelige tilkoblinger og forbedrer systemsikkerheten.
  • Allsidighet: Med et spenningsområde på opptil 300 V er LPC 2,5-serien egnet for bruk i et bredt spekter av bruksområder.

Viktigste utrustninger

Som nevnt ovenfor, er rekkeklemmene for innstikk av kabel LPC 2,5 for kretskort (PCB) fra Phoenix Contacts egnet for et bredt spekter av elektronikk. De følgende, er noen viktige utrustninger:

Energilagringssystemer

Energilagringssystemer er avgjørende for å sikre en konsistent strømforsyning, spesielt i fornybare energisystemer der energiproduksjonen ofte er uregelmessig. Med et spenningsområde på opptil 300 V kan disse kontaktene brukes i ulike energilagringssystemer, fra småskala boligoppsett til store installasjoner.

Solceller (fotoelektrisk)

Solenergisystemer som bruker fotovoltaisk teknologi (PV-teknologi) er i forkant av revolusjonen innen fornybar energi. LPC 2,5-kontakter spiller en rolle i å sikre at disse systemene fungerer effektivt. I storskala solcelleinstallasjoner som opererer ved høyere spenninger, bidrar konstruksjonen av LPC 2,5 til å forhindre utilsiktet frakobling av kontakter.

Ladesystemer for elektriske kjøretøy

Utendørs bruk av EV-ladestasjoner krever robuste kontakter for pålitelig elektrisk tilkobling. LPC 2,5-serien tilbyr pålitelig ledningsterminering, som sikrer langsiktig ytelse selv i utfordrende miljøer.

Transportsystemer

Transportsystemer, som høyhastighetstog og automatiserte metrosystemer, utnytter avansert elektronikk for styring, kommunikasjon og sikkerhet. Etablering av pålitelige elektriske tilkoblinger i disse kjøretøyene er avgjørende for driftssikkerhet.

Industrimaskiner

Vedlikehold av pålitelige tilkoblinger er avgjørende i industrimaskiner hvor presisjon er avgjørende. LPC 2,5-kontakter kan forhindre forstyrrelser eller feil under drift. Med sikker utløsning og mutilsiktet frakobling av kontakter, sikrer disse kontaktene at maskiner fungerer uten problemer.

Konklusjon

Koblinger spiller en avgjørende rolle for å etablere elektriske koblinger til trykte kretskort. Rekkeklemmene for innstikk av kabel LPC 2,5 for kretskort (PCB) fra Phoenix Contacts er konstruerte for å etablere allsidige og pålitelige elektriske kontakter i for et bredt spekter av utrustninger. Deres unike designfunksjoner, som den spakaktiverte mekanismen med innstikkforbindelse med fjærspenning, gjør dem til enestående i bransjen. Etter hvert som teknologien utvikler seg raskt, vil etterspørselen etter pålitelige kontakter vokse, noe som gjør produkter som LPC 2,5 uunnværlig.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Om skribenten

Image of Rolf Horn

Rolf Horn

Rolf Horn, Applications Engineer at DigiKey, has been in the European Technical Support group since 2014 with primary responsibility for answering any Development and Engineering related questions from final customers in EMEA, as well as writing and proof-reading German articles and blogs on DK’s TechForum and maker.io platforms. Prior to DigiKey, he worked at several manufacturers in the semiconductor area with focus on embedded FPGA, Microcontroller and Processor systems for Industrial and Automotive Applications. Rolf holds a degree in electrical and electronics engineering from the university of applied sciences in Munich, Bavaria and started his professional career at a local Electronics Products Distributor as System-Solutions Architect to share his steadily growing knowledge and expertise as Trusted Advisor.

Om denne utgiveren

DigiKey's European Editors