MEMS-mikrofongrensesnitt: Analoge kontra digitale utganger

Av Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

Bruken av MEMS-mikrofoner (MEMS – Micro-Electro-Mechanical Systems) gjør det mulig å innlemme avanserte kommunikasjons- og overvåkingsfunksjoner i en rekke enheter. Digitale hjemmeassistenter og taleaktiverte navigasjonsenheter er populære eksempler som for tiden driver betydelig vekst innen talestyrt elektronikk. Siden MEMS-teknologien dominerer mer og mer i mikrofonmarkedet, er dette et godt tidspunkt å se på de ulike elektriske grensesnittene for MEMS-mikrofoner og hvordan de brukes. Denne artikkelen vil sammenligne tre av de mest populære alternativene: Analog, digital PDM og digital I2S, og ta i betraktning fordelene og ulempene til hver av disse, i tillegg til implementeringen.

Grunnleggende MEMS-mikrofonkonstruksjon

Den typiske konfigurasjonen av MEMS-mikrofoner innebærer å integrere to halvlederbrikker i én enkel kapsling. Den første halvlederbrikken omfatter en MEMS-membran som omformer lydbølger til et elektrisk signal, mens den andre brikken utgjør en forsterker som kan innlemme en analog-til-digital-omformer (ADC – analog-to-digital converter). I tilfeller der MEMS-mikrofonen mangler en A-D-omformer (ADC), gis et analogt utgangssignal til brukeren, mens et digitalt utgangssignal gjøres tilgjengelig når A-D-omformeren er tilstedeværende.

Oversikt over analog utgang

MEMS-mikrofoner som leveres med analoge utganger gir et enkelt grensesnitt til vertskretsen, som vist i figur 1 nedenfor. Det er verdt å merke seg at den interne forsterkeren i mikrofonen driver det analoge utgangssignalet, som allerede er på et akseptabelt signalnivå og har en relativt lav utgangsimpedans.

For å unngå å måtte samsvare DC-inngangsspenningen til vertskretsen med DC-utgangsspenningen til MEMS-mikrofonen, brukes en DC-sperrekondensator (C1). Kombinasjonen av C1 og R1 danner en polfrekvens som må settes lavt nok til å sikre at de ønskede lydfrekvenssignalene overføres til vertskretsen med et akseptabelt dempningsnivå [dvs. for et minimum lydfrekvensområde på 20 Hz; 1/(2πR1*C1) < 20 Hz].

Skjema over analog MEMS-mikrofon koblet til en ekstern forsterkerFigur 1: Analog MEMS-mikrofon koblet til en ekstern forsterker. (Bildekilde: Same Sky)

Oversikt over digital utgang

MEMS-mikrofoner som har et digitalt grensesnitt bruker ofte pulstetthetsmodulasjon (PDM – pulse density modulation) eller I²S til å kode utgangssignalene. I PDM-en omformes den analoge signalspenningen til en én-bits digital strøm som inneholder en korresponderende tetthet av signaler som er logisk høye (logic-high signals). PDM gir flere fordeler, for eksempel immunitet mot elektrisk støy, bitfeiltoleranse og et enkelt maskinvaregrensesnitt.

Figur 2 illustrerer hvordan en enkel digital PDM-mikrofon kan kobles til en vertskrets. «Select»-pinnen i figuren kan kobles til enten Vdd eller Gnd for å fastsette om dataene bekreftes på den stigende eller fallende kanten av klokkesignalet.

Skjema over enkel tilkobling av en digital PDM MEMS-mikrofonFigur 2: Enkel tilkobling av en digital PDM MEMS-mikrofon. (Bildekilde: Same Sky)

Figur 3 viser hvordan to digitale PDM MEMS-mikrofoner kan kobles til vertskretsen ved å bruke delte klokke- og datalinjer. Denne konfigurasjonen brukes ofte når stereomikrofoner implementeres.

Skjema over tilkobling av to digitale PDM MEMS-mikrofoner ved å bruke klokken og datalinjeneFigur 3: Koble til to digitale PDM MEMS-mikrofoner ved å bruke klokke- og datalinjene. (Bildekilde: Same Sky)

MEMS-mikrofoner med digital I² S-utgang gir systemfordeler som kan sammenlignes med PDM-utganger. Disse mikrofonene har et internt desimeringsfilter, som forenkler tilkoblingen og behandlingen ved å produsere en standard lydsamplingsfrekvens. Fordi desimeringsprosessen oppstår internt, kan digitale I²S MEMS-mikrofoner kobles direkte til en digital signalprosessor (DSP) eller en annen styring. Dette eliminerer behovet for en A-D-omformer eller kodek for å behandle dataene på utgangen, noe som resulterer i lavere systemkonstruksjonskostnader og plassbesparelser i det endelige utstyret.

I likhet med digitale PDM MEMS-mikrofoner, kan to digitale I²S MEMS-mikrofoner kobles til ved å bruke en felles datalinje. Denne konfigurasjonen krever imidlertid to klokkesignaler i tillegg til en ordklokke og en bitklokke.

Analog eller digital – hvilken skal du velge?

I elektroteknikk er valget mellom analoge eller digitale utgangssignaler for MEMS-mikrofoner avhengig av den tiltenkte bruken av utgangssignalet. Analoge utgangssignaler er egnet for konstruksjoner hvor de vil kobles til en forsterker for analog behandling i vertssystemet, for eksempel i en enkel høyttaler eller et radiokommunikasjonssystem. MEMS-mikrofoner med analoge utganger har også lavere strømforbruk sammenlignet med de med digitale utganger, siden de ikke krever noen A-D-omformer.

På den annen side foretrekkes et digitalt utgangssignal fra en MEMS-mikrofon hvis signalet skal brukes i digitale kretser, for eksempel en mikrokontroller eller digital signalprosessor (DSP). Digitale utgangssignaler er også nyttige i elektrisk støyende miljøer, siden de utviser større elektrisk støyimmunitet sammenlignet med tradisjonelle analoge signaler.

Konklusjon

MEMS-mikrofonteknologien blir stadig mer populær, og den forventes bare å fortsette å vokse i bruk. Det er viktig å forstå de forskjellige konfigurasjonene som er tilgjengelige og hvordan de kan brukes i spesifikke konstruksjoner. Når det skal velges mellom analoge eller digitale utganger for en MEMS-mikrofon, er det viktig å vurdere hvordan utgangssignalet skal brukes og den tiltenkte systemimplementeringen for å sikre optimal ytelse. Same Sky tilbyr analoge, digitale PDM og digitale I2S MEMS-mikrofoner, i tillegg til en rekke lydkomponentløsninger for å imøtekomme ulike lydbehov.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

Om skribenten

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

Since joining Same Sky in 2004, Jeff Smoot has revitalized the company's Quality and Engineering departments with an emphasis on developing, supporting, and bringing products to market. With a focus on the customer’s success, he also spearheaded the establishment of an Application Engineering team to provide enhanced in the field and online engineering design and technical support to engineers during their design process. Outside of the office, Jeff enjoys the outdoors (skiing, backpacking, camping), spending time with his wife and four children, and being a lifelong fan of the Denver Broncos.